最新网络新闻
汽车
3AG保險絲再見了!
3AG保險絲是最廣泛使用的保險絲主體,但它通常廣泛被用在許多相當老舊的消費性產品或是目前的機箱型儀器中。但隨著典型但不限於3AG形式保險絲的連接設計與現今的許多緊湊型產品在物理上不兼容,我們是否該跟3AG保險絲說再見了呢?
2021年5/3nm晶片之戰
2021年,代工廠正在加緊各自5nm甚至3nm先進製程的進程。與此同時,下游晶片商又必須在基於哪種製程設計下一代晶片做出決定。這就可能影響到在3nm是延續現有的FinFET發展,還是在3nm或2nm採用最新的環閘電晶體(GAAFET)技術。未來,隨著FinFET能力的耗盡,晶片製造商還必須轉移到奈米片(Nanosheet) FET等更先進的環閘技術…
為什麼我們不必期待自動駕駛「iCar」?
在過去五年左右的時間,我們看到了一場拿「自動駕駛」當幌子的數十億美元豪賭;Uber與Tesla都向世人證明了,大眾車款中若有設計不良的自動駕駛系統以及不恰當的駕駛人監視系統,將面臨多麼沉重的責任風險…
通讯
Zigbee聯盟推動無縫互連家庭願景
不相容是目前家庭物聯網被導入的持續限制之一。市面上有許多可互連的燈具、門鈴、裝置,以及其他消費產品,它們各自的功能都是獨立的,很難統一完成智慧家庭設定。然而,採用Zigbee聯盟的最新CHIP開放標準很可能解決這一問題…
智慧家庭尚未準備就緒
全美住宅建築商協會(NAHB)在1984年創造了智慧家庭這個詞。儘管NAHB支持智慧家庭,但卻可能存在陷阱和風險,它在網站上列出了一些警告,其中一條是關於製造品質…
医疗
小小被動元件蘊含大學問
在ASPENCORE舉辦的「高性能被動元件發展論壇」中,共7家廠商分享了有關高性能被動元件的發展趨勢及技術挑戰等熱門主題。會議最後還召開「國產高性能被動件的機會和挑戰」的圓桌論壇,共同探討了被動元件的高性能與挑戰、中國國產化進程、缺貨漲價和應對方法,以及市場應用四個重要議題。
可運送深度冷凍COVID-19疫苗的移動式貨櫃
根據產業報告指出,COVID-19疫苗迫在眉睫,研發疫苗是最困難的部分,但是接下來呢?如何盡快將疫苗送給民眾?運送的過程分別包括深度凍結冷卻系統、運輸、儲存和分配。
军事航空
貿澤電子供貨Microchip功率模組
貿澤電子(Mouser Electronics)即日起供Microchip Technolog最新的AgileSwitch相腳SiC MOSFET模組。
人工智能和大数据
2021年5/3nm晶片之戰
2021年,代工廠正在加緊各自5nm甚至3nm先進製程的進程。與此同時,下游晶片商又必須在基於哪種製程設計下一代晶片做出決定。這就可能影響到在3nm是延續現有的FinFET發展,還是在3nm或2nm採用最新的環閘電晶體(GAAFET)技術。未來,隨著FinFET能力的耗盡,晶片製造商還必須轉移到奈米片(Nanosheet) FET等更先進的環閘技術…
物联网
為什麼小米被美國列入黑名單?
北京時間2021年1月14日晚間,在美國總統川普的最後一周任期內,小米集團等9家中國企業被美國突然列入黑名單,那麼此事對小米的影響有多大?小米有B計畫嗎?在這樣的情況下,未來不排除小米可能會被列入更嚴厲的制裁,小米會考慮加入華為主導的鴻蒙生態嗎?離川普的最後任期還有三個工作日,這次事件會不會是最後一次?本文對這些問題進行一一分析。
存储器
NVMe-oF終將於2020年展翅高飛?
2020年會是NVMe over Fabrics (NVMe-oF)最終起飛的一年嗎?非揮發性記憶體儲存裝置規格——NVM Express (NVMe)協議現已比較成熟了;作為其擴展,NVMe-oF規範使用NVMe將主機連接到整個網路結構(Fabric)中的記憶體…
ReRAM助力實現更像人腦的AI系統
米蘭理工大學開發了利用以色列業者Weebit之ReRAM技術的硬體,結合卷積神經網路(CNN)的效率以及啟發自人腦的棘波神經網路(SNN)之可塑性,讓硬體系統能在不忘記先前擷取資訊的訓練任務之情況下,再學習新事物。
Dialog快閃記憶體相容藍牙低功耗MCU
戴樂格半導體(Dialog Semiconductor)宣佈其FusionHD NOR快閃記憶體完全相容且已通過認證,能與Dialog的SmartBond DA1469x系列藍牙低功耗(BLE)微控制器(MCU)共同運作。
电源管理
摩擦生電會是下一個能量採集的來源嗎?
我們為何不持續尋找一種新的能量採集方式?因為它通常是免費的(忽略前期成本)、方便,並解決了許多實際的安裝/更換問題。但是在能量達到可以採集之前,電子和負載方面有兩個前端問題需要解決…
BLDC馬達驅動器IC系列擴展至400W
Power Integrations宣佈其BridgeSwitch整合半橋式(IHB)馬達驅動器IC系列已經擴展,可支援要求高達400W的應用。
光电
超小型紅外線LED適用視線追蹤應用
Rohm研發出可側面發光(側視型)的超小型紅外線LED「CSL1501RW」,非常適用於配備VR/MR/AR*功能的遊戲機、工控領域的頭戴式耳機和頭戴式顯示器。
传感器
使用RFID標籤的保全監控系統設計
雖然傳統的運動感測器可以消除隱私問題,但是卻需要輔以電源和支援性電子裝置,因此會增加產品的BOM成本。本設計實例提出了一種更適合許多消費者和小型企業需求的替代解決方案:使用RFID標籤技術來實現低成本、無電池且易於安裝的家庭保全系統…
安全
安全性問題仍在阻礙物聯網發展
網際網路是一把雙面刃。它為裝置提供與線上資源的全球連接性,為邊緣裝置提供了遠遠超出本地裝置能力的巨大機會,卻也衍生出許多安全及隱私受到侵害的問題,以至於,確保物聯網中資料串流的端到端的安全性仍然是阻礙發展的一項重要且仍未解決的挑戰。
物聯網安全性法規要求開始出現
對於許多物聯網開發團隊而言,安全性仍然是一個願望清單,且被視為不值得為了將安全性用在消費性產品上而花費成本和精力。消費者似乎不願意為增強的網絡安全功能或為避免產品缺乏此類功能而支付額外費用,但是,立法活動開始讓安全性成為消費性物聯網產品設計的法規要求…
Alexa!解釋一下Sidewalk到底是啥東東?
如果不是我剛好瀏覽到推特上一篇來自Gizmodo或其他媒體的貼文,我可能不會知道Sidewalk已經啟用了。我不會定期去檢查我的Alexa帳號設定,但也許現在我應該要這麼做。
测试与测量
貿易戰/疫情影響 製造及封測產業2021趨勢分析
經過10多年的高速發展,如果將IC設計業放在中部,中國半導體的構成由10多年前的啞鈴型,製造和封測各佔據兩側的大頭,演變成橄欖球型,IC設計業佔據了中間主要部分。受中美貿易戰,以及新冠疫情的雙重影響,兩側的製造業和封測業再度引起熱議…
看看工程師珍藏的20款萬用表
老友Max寫了一篇「最好的旅行工具是什麼?」,這讓我想到了自己曾經擁有、現在擁有,以及未來想要擁有的萬用表。我清點了一下自己珍藏的所有的萬用表,分享給讀者,希望勾起工程師們對自己曾心儀的萬用表美好回憶。