物联网

Inspiring New Ideas.
For expert takes and the joy of discovery every Saturday, sign up today.
Subscribe降低誤報率——煙霧探測器如何通過漢堡煙霧干擾警報測試
本文介紹2021年6月將發佈的UL 268中新增的測試——「漢堡煙霧干擾報警測試」(hamburger nuisance alarm test),並討論如何進行新的探測器設計以通過這項新測試…
安全性問題仍在阻礙物聯網發展
網際網路是一把雙面刃。它為裝置提供與線上資源的全球連接性,為邊緣裝置提供了遠遠超出本地裝置能力的巨大機會,卻也衍生出許多安全及隱私受到侵害的問題,以至於,確保物聯網中資料串流的端到端的安全性仍然是阻礙發展的一項重要且仍未解決的挑戰。
物聯網安全性法規要求開始出現
對於許多物聯網開發團隊而言,安全性仍然是一個願望清單,且被視為不值得為了將安全性用在消費性產品上而花費成本和精力。消費者似乎不願意為增強的網絡安全功能或為避免產品缺乏此類功能而支付額外費用,但是,立法活動開始讓安全性成為消費性物聯網產品設計的法規要求…
後疫情2021──「改變」成為新常態
即使2021年將是個不確定的一年,但因疫情導致的個人生活、工作型態的改變,以及企業經營方式的轉變,也帶來了新的ICT市場機會,並帶動相關半導體產業跟著受惠…
針對大眾市場的LoRa無線系統晶片
號稱市場上唯一可與LoRa低功耗廣域網路(LPWAN)連線的系統晶片,STM32WL系列讓使用者能夠打造功率配置非常緊密之兼具高效節能和可靠性的物聯網(IoT)裝置。
3.0版UFS記憶卡準備進軍車用、邊緣IoT
最新版本的UFS記憶卡擴展標準(Card Extension Standard)不意外地在提升性能同時也降低了功耗,還有可能在規格訂定之初未曾涉足的應用案例中找到一席之地。
2020年MoE調查:不同的設計文化
由於可選擇在COVID-19大流行期間在家遠端工作,因此專家認為2020年將永久改變之後的工作場所與型態,那麼這一年工程師在想些什麼呢?EDN母公司AspenCore進行的《Mind of the Engineer》調查,證實了電子設計領域已經開始看到這種變化。
昔為華為鴻蒙最強對手 RTT現況分析
先前在鴻蒙OS 1.0發佈之際,RTT裝機量已經達2億。一年之內,鴻蒙OS已升級至2.0,並從微核心轉向終端與手機生態,那麼,時隔一年之後,RTT怎麼樣了?還能成為鴻蒙的對手嗎?
益登啟用光學實驗室提升客戶服務品質
益登新成立的光學實驗室裝置包括燈箱、分光輻射照度計、標準反射卡、游標高度尺、阻尼隔振光學平台等。實驗室提供標準的暗室環境,有效避免外部環境光的影響;還提供多種穩定標準光源
貿易戰/疫情影響 製造及封測產業2021趨勢分析
經過10多年的高速發展,如果將IC設計業放在中部,中國半導體的構成由10多年前的啞鈴型,製造和封測各佔據兩側的大頭,演變成橄欖球型,IC設計業佔據了中間主要部分。受中美貿易戰,以及新冠疫情的雙重影響,兩側的製造業和封測業再度引起熱議…
特殊與主流製程代工有何不同?
特殊製程代工廠專注於小眾市場,提供特殊的技術來實現智慧應用。其技術的差異化是由技術的多樣化實現,比起主流半導體代工廠透過轉移到更小的技術節點來實現差異化,壓力要小得多。