测试与测量

Inspiring New Ideas.
For expert takes and the joy of discovery every Saturday, sign up today.
Subscribe降低誤報率——煙霧探測器如何通過漢堡煙霧干擾警報測試
本文介紹2021年6月將發佈的UL 268中新增的測試——「漢堡煙霧干擾報警測試」(hamburger nuisance alarm test),並討論如何進行新的探測器設計以通過這項新測試…
鯨揚科技推出TRF Generator報告產出軟體
TRF報告產出軟體可控制SECG 5.0 AIO、SECG 4.0、CMRR 3.0+ 及 CMRR 3.0,能產出符合IEC60601-2-25、IEC60601-2-27及IEC60601-2-47所規範的TRF測試報告。
貿易戰/疫情影響 製造及封測產業2021趨勢分析
經過10多年的高速發展,如果將IC設計業放在中部,中國半導體的構成由10多年前的啞鈴型,製造和封測各佔據兩側的大頭,演變成橄欖球型,IC設計業佔據了中間主要部分。受中美貿易戰,以及新冠疫情的雙重影響,兩側的製造業和封測業再度引起熱議…
是德高速數位測試解決方案助力SerDes裝置驗證
5G和IoT的應用,推升了資料傳輸量呈爆發式成長,這些應用需要搭配高速數位連接的支援。因此,在產品生命週期中能有效地測試軟硬體的解決方案需求也隨之升高。
利用模擬技術改善EV電力電子設計
使用基於CPU的系統進行即時模擬面臨諸多侷限,導致模型迴路(MIL)和硬體迴路(HIL)等基於模擬的方法無法應用於產品開發早期階段,也無法避免成本高昂又耗時的電動馬力機(e-dynos)實體測試。
5G裝置與基地台效能測試解決方案
透過是德科技實驗室網路效能標竿測試解決方案,當新的機型、功能或版本釋出時,可讓行動通訊業者在具備信心之下,彈性且經濟有效地評估5G裝置和5G基地台在5G NR網路環境中的效能。
看看工程師珍藏的20款萬用表
老友Max寫了一篇「最好的旅行工具是什麼?」,這讓我想到了自己曾經擁有、現在擁有,以及未來想要擁有的萬用表。我清點了一下自己珍藏的所有的萬用表,分享給讀者,希望勾起工程師們對自己曾心儀的萬用表美好回憶。
車用感測器效能衰退的三個事實
感測器效能下降與汽車設計領域最關鍵的問題有著本質上的關聯:安全性。現在,將ADAS和自動駕駛車設計添加到方程式中,感測器衰退的至關重要性即變得不言而喻。這就是為什麼感測器效能降低成為AutoSense Brussels 2020活動中論壇討論主題的原因…